This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:轻负载条件下变压器出现高温升

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507DGQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1397464/sn6507-high-temperature-rise-in-transformer-at-light-loads

器件型号:SN6507

工具与软件:

您好!

我们在 其中一个设计中使用 SN6507DGQR 和 Wurth 750319691变压器。 否则将替换二极管和缓冲器、否则原理图如下所示。 输入电压为12V  

我们可以看到、即使在无负载的情况下、变压器也会出现高温上升(>15度)。 另外、在使用 Wurth  750319691变压器的 EVB (SN6507DGQEVM)上、我们也看到了相同的结果。  

有什么建议吗?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    感谢您联系并分享原理图。
    原理图看起来基本上良好。 您能否确认是否已组装 DC 引脚上的电阻器 R111? 如果不使用直流控制、则电路应该可以正常工作、但如果 DC 确实连接到电阻器、则需要将变压器更改为具有较高匝数比的变压器、以便生成具有25%占空比的12V。

    出现高温的可能原因是高开关频率(1MHz)、我建议将频率降低到较低值、以确保温度下降。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复!

    很抱歉未填充。

    我做了更多的测量、空载电流消耗似乎在30 mA 附近(12V)。当我降低开关频率时、消耗似乎在上升。 因此、我是否可能需要尝试另一个变压器以较低的开关频率支持12V 电压? 我会再做一些调查。

    此致

    Bo Stångberg ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo G ö Stångberg

    感谢您的更新。
    您能否确认您将频率减小到了多少?
    我希望现有变压器在高达400KHz 的频率下正常工作。 谢谢、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用400kHz、但电流消耗只略有减少。 我将尝试使用不同的变压器、并与 SN6507DGQEVM 评估板进行比较。 信号看起来没有问题、振铃很少。

    此致、

    Bo Stångberg ó n  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:  

    感谢您的更新。 我们将等待您的结果!

    -Andrew