This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:ADC 传感器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800, LM95241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1406922/iso6720-sensor-for-adc

器件型号:ISO6720
主题中讨论的其他器件:ADC12D1800LM95241

工具与软件:

您好!

在我们的 传统系统中、我们将 用 ADC12DL2500ACF 替换 ADC12D1800 

我是否可以继续将 LM95241CMM-1/NOPB 传感器与 ADC ADC12DL2500ACF 配合使用?

您能否说明需要检查哪些参数才能确保此传感器与新 ADC 兼容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的问题发布在隔离 E2E 页面上、但您的问题似乎更适合该数据转换器组。  

    我会继续将该主题转交给他们的团队、以便你的问题得到解答。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini

    是的、LM95241可以工作。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大通