This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:规格检查

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1407936/iso1042-spec-check

器件型号:ISO1042

工具与软件:

你(们)好  

客户应在项目中使用 NVIDIA Jetson。 我们建议使用哪一个 ISO1042BDWVR 或 ISO1042DWVR? 或者有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    ISO1042BDWVR 和 ISO1042DWVR 的唯一区别是隔离额定值。 "B"版本用于基础型隔离、非 B"版本用于高达10kVRMS 浪涌电压的增强型隔离。 因此、这取决于客户是否需要专门针对应用的"增强型"隔离。 如果是、我们建议使用 ISO1042DWVR。

    此致!
    Michael