This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7041-Q1:ISO7041-Q1

Guru**** 2513735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438019/iso7041-q1-iso7041-q1

器件型号:ISO7041-Q1

工具与软件:

Dears、

我想知道下面两个材料编号之间的区别是什么。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    这两个器件型号之间的主要区别是"F"字母。 "F"字母表示器件的默认状态。 我们的数字隔离器器件的‘F '后缀表示器件的默认输出状态。 如果输入功率或信号出现损失、不带后缀 F 的器件默认输出高电平、带后缀 F 的器件默认输出低电平。请查看此常见问题解答有关更多信息: [常见问题解答] ISOxxxxF 与 ISOxxxx 器件(例如 ISO7741与 ISO7741F)之间有何差异?

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 1.能不能帮客户讲一讲原理图。

                       2. VCC_COM_5只能提供1mA 吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    请随时在 E2E 上发送原理图。  

    VCC_COM_5能否只提供1mA?

    我不确定您的意思是什么、您能解释一下吗? VCC_COM_5是您指的引脚吗?  

    此致、
    Aaditya Vittal