This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:ISO7741FBDWR 不传输数据

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1438407/iso7741-q1-iso7741fbdwr-is-not-transmitted-data

器件型号:ISO7741-Q1

工具与软件:

您好!

我使用 ISO7741FBDWR 作为隔离式1mbps UART。 我发现没有将通信从 MCU 传输到隔离侧。 我正在附加我的原理图>请告诉我是否有任何错误

谢谢、此致

Mounish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图未显示去耦电容器。

    IN 引脚是输入、OUT 引脚是输出。  我可以看到、MCU_TX 信号应该通过通道 D

    UART 信号的空闲状态为高电平;您应该使用不带 F 后缀的隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mounish、

    正如 Climens 所述、VCC 引脚上没有0.1uF 的去耦电容器。 我们强烈建议使用这些去耦电容器、因为它们可以确保器件正常运行。

    此外、我看到使用了"F"版本的器件、这意味着默认状态为低电平。  正如 Clemens 提到的、非 F 版本可能对您更有利、因为空闲 UART 信号状态为高电平。

    还请回顾一下信号输入和输出。 这可能是原理图本身中的错误、但 MCU_TX 信号指向内侧、因此我不确定这是否意味着它是隔离器的输入还是连接到 MCU 的输出。

    此致、
    Aaditya Vittal