This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:用于隔离/断线检测。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1437944/iso1211-for-isolating-broken-wire-detection

器件型号:ISO1211

工具与软件:

您好!

我目前正在调试对等设备的设计、我想知道这是否是正常用例:

可以看到、该设计和参考设计之间存在很大的差异(https://www.ti.com/lit/ug/tidudi9/tidudi9.pdf?ts = 1731486592893)

无法解释的差异:为什么没有 FGND_float 和 FGND (SenseGND)分离、为什么光耦合器短接这个新制成的结构、而不是 FGND_float 和 FGND? 这是否会使创建检测断线的操作变得不可能?

由于无法遵循参考设计、还需要满足一些额外的要求:

1) 1)用户应能够检测两个信号输入是否短接在一起

2) 2)用户应能够检测 GND 和输入之间的短路

3) 3)应能够检测 PWR (24V)和输入之间的短路

如何实现这些设计要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!  

    感谢您联系我们。 原理图看起来不错、应该可以正常工作。  

    [报价用户 id="630992" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1437944/iso1211-for-isolating-broken-wire-detection ]我们可以看到这个设计与参考设计有很多区别(https://www.ti.com/lit/ug/tidudi9/tidudi9.pdf?ts =1731486592893)

    请考虑  使用适用于光耦合器块的新器件 ISOM8610。 它将与标准光耦合器引脚兼容。  

    [引用 userid="630992" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1437944/iso1211-for-isolating-broken-wire-detection 无法解释的区别:为什么没有 FGND_float 和 FGND (SenseGND)分离、为什么光耦合器短接了这个新制的结构而不是 FGND_float 和 FGND? 这会导致无法检测是否有破损的电线?

    正确。 如果没有悬空 GND 和 FGND 之间的光耦仿真器连接、断线检测功能将无法实现。 系统说明部分对其进行了如下解释:  

    • "对于每个通道、只需使用一个附加光学开关即可执行断线检测。 此设计不需要对电路进行任何其他调整。 光学开关短时间内断开 ISO121x 器件的场接地、然后再次连接。 这会根据断线或已连接的导线状态在 ISO121x 的输出引脚上产生脉冲。 如果输入信号来自带有上拉电阻器的高侧开关、则此脉冲甚至适用于逻辑"0"输入信号。

    1) 1)用户应能够检测两个信号输入是否短接在一起

    • 无法区分两个输入是否短接在一起。

    2) 2)用户应能够检测 GND 和输入之间的短路

    • 这可以在软件中通过监测输出并在特定持续时间后检测未更改的输出来完成。 遗憾的是、接地短路或 VCC 在器件看来都是相同的有效逻辑低电平或高电平。  

    3) 3)应能够检测 PWR (24V)和输入之间的短路

    • 同上。

    此致!
    Andrew