This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6762:功耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1437393/iso6762-power-consumption

器件型号:ISO6762

工具与软件:

对于功率耗散、我注意到在50Mbps 的情况下、最大14.6mA、21.1mA;

这是否意味着来自 VCC1和 VCC2的总电流?

1MHz 下的每通道1.6mA 典型值。 即六通道总9.6mA。

9.6mA 是 ICC1加上 ICC2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    感谢您联系我们。

    ICC1和 ICC2规格表示 VCC1和 VCC2的电流消耗。 这意味着 ICC1是 整个 VCC1侧引脚的总电流消耗、 ICC2是 整个 VCC2侧引脚的总电流消耗。

    考虑到这一点、您的陈述基本正确。 在50Mbps 时、ICC1 (典型值)= 11.7mA、ICC2 (典型值)= 17.2mA。 这意味着当器件的50Mbps 信号为 VCC1侧11.7mA 和 VCC2侧17.2mA 时的电流消耗。

    [报价 userid="494703" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1437393/iso6762-power-consumption "]

    1MHz 下的每通道1.6mA 典型值。 即六通道总9.6mA。

    9.6mA 是 ICC1加上 ICC2?

    [报价]

    是的、您在这里的理解是正确的。 数据表第一页列出的每个通道的电流消耗是整个通道的电流消耗、即 VCC1侧和 VCC2侧。

    此致、
    Aaditya Vittal