This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:栅极驱动器偏置电源

Guru**** 2587335 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1425132/sn6507-gate-driver-bias-power

器件型号:SN6507
主题中讨论的其他器件: 功率级设计器

工具与软件:

客户想要为交流逆变器提供栅极驱动器的偏置功率。 基准电压 设计类似于以下条件?

输入电压:24V+/-5%

隔离式输出电压:24V (x3)

备注:有三个24V ISO 输出用于 IGBT 的偏置电源。 总输出功率约为5W。 SN6507是否可以仅使用一个变压器来实现? 谢谢。   

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    问得好。 SN6507可以 处理 开关上0.5A 的连续电流。 采用理想的变压器、在24V 输出电压下、最大总输出功率达到~12W (24V * 0.5A)。 只要所需的总电流低于0.5A、该解决方案就应能够支持三个器件。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。  

    我们想知道一个 SN6507是否能够驱动+24V x3的多个绕组? 如果是、您能否提供参考 设计! 非常感谢。  

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    只要所选变压器的 VT 积高于数据表变压器选择部分中计算出的最小值、SN6507就能够驱动多个变压器绕组。  

    目前、我们没有这样的应用的参考设计。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew。 我的意思是、一个器件可以通过多个绕组驱动一个变压器以提供多个输出。 这是可行的吗?

    考虑到成本和系统尺寸、客户只需接受一个变压器即可! 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可能的。 如果您有变压器数据表、请发送数据表、我可以查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    客户希望将24Vin 实施为24V_1、24V_2和24V_3、以对栅极驱动器进行偏置电源。 但是、我们感到困惑、如何计算推挽的电感? 在 d/s 中、只提到了 V-T 值、如何使用此值设计变压器?  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个输入、这是来自 RD 的计算结果。 请检查它是否正常? 谢谢。  

    24Vin 至24Vout/12W、最大

    步骤。 1.

    定义了开关频率。

     

    Fsw

    1000

    (kHz)

    RCLK

    9.53.

    (千欧)

    步骤。 2.

    设置输入 UVLO

     

    VIN_UVLO

    9.

    (V)

    租金

    10.

    (千欧)

    RENB

    2.

    (千欧)

    步骤。 3.

    设置电流限制和软启动时间

     

    ILIM

    0.5.

    (a)

    RILIM

    49.9.

    (千欧)

    步骤。 4.

    设置占空比

     

    D_TYP

    0.25

    VCC

    24.

    (V)

    RDC

    50.55488

    (千欧)

    步骤。 5.

    变压器选择- Vtmin

     

    Vtmin

    8.

    VUs

    VCC

    24.

    (V)

    步骤。 6.

    变压器选择-匝数比

     

    Vf_max

    0.5.

    (V)

    VDO_max

    0.7.

    (V)

    VO_max

    24.

    (V)

    VIN_TYP

    24.

    (V)

    Rds_max

    1.

    (Ω)

    Id_max

    0.5.

    (a)

    nMIN

    2.20902128

    Np/Ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    这是一个很好的信息。 请允许我有一整天的时间,我明天会回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 如果有任何更新、请尽快告诉我。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    感谢您的耐心。 值看起来不错、我预计不会有任何问题。 请查看我的以下评论。  

    • CLK 引脚可短接至 GND 是默认的时钟频率(1MHz)。  
    • 我知道此应用的目标是最大24Vin 至24Vout/12W  如果您计划使用占空比控制、那么还请在 电感器选择中使用公式2计算电感器值。  
    • 变压器方程看起来也不错。  

    此外、我想指出的是、 电源设计器 具有一个 SN6507模块、可用于计算大量这些值并提供起始原理图。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 关于推挽式拓扑、我还想问几个问题、以寻求您的帮助

    1..为什么我使用功率级设计工具计算变压器的匝数、该工具比 SN6507规格中给出的公式差得多? 是因为控制方法吗? (规范是开环占空比控制、工具的默认控制模式是?)

    2、变压器激励电流磁化电流是否有建议的百分比?

    步骤。 1.

    定义了开关频率。

     

    Fsw

    1000

    (kHz)

    RCLK

    9.53.

    (千欧)

    步骤。 2.

    设置输入 UVLO

     

    VIN_UVLO

    9.

    (V)

    租金

    10.

    (千欧)

    RENB

    2.

    (千欧)

    步骤。 3.

    设置电流限制和软启动时间

     

    ILIM

    0.5.

    (a)

    RILIM

    49.9.

    (千欧)

    步骤。 4.

    设置占空比

     

    D_TYP

    0.25

    VCC

    24.

    (V)

    RDC

    50.55488

    (千欧)

    步骤。 5.

    变压器选择- Vtmin

     

    Vtmin

    8.

    VUs

    VCC

    24.

    (V)

    步骤。 6.

    变压器选择-匝数比

     

    Vf_max

    0.5.

    (V)

    VDO_max

    0.7.

    (V)

    VO_max

    24.

    (V)

    VIN_TYP

    24.

    (V)

    Rds_max

    1.

    (Ω)

    Id_max

    0.5.

    (a)

    nMIN

    2.20902128

    Np/Ns

     

    Reards

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    请您告诉我、您使用数据表中的哪个公式来计算变压器的匝数比吗? 以及您的工具中的值?  

    我能够访问的由工具计算得出的变压器匝数比相当接近您的2.209数字(在线 WEBENCH 电源设计工具)。

    • 输入
    • 计算出的变压器规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    1.客户使用以下公式计算以 d/s 为单位指定的 Nmin

    2.请查看以下客户情况。 以下结果看起来与 Webench 计算的结果不同?  

    Webench:匝数比:2.20

    功率级设计器:0.74

    哪一个是正确的?

     

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议遵循数据表公式、因为它与 WEBENCH 电源设计人员更接近。  请参阅以下解决方案。

    使用步骤6中提供的数字、对于 Vmax、使用24V Vin +5%(或25.2V)。  

    • nMIN = 1.03*((0.5+0.7+25.2)/(24-1*0.5)*(1/(2*0.25)) = 2.3  

    如果您对 VO 最大值使用24.0V、则该公式返回 nMIN = 2.209 该方法不太准确、因为该解决方案不包括预期的供应变化。 不过、它与 WEBENCH 匝数比相匹配。

    我无法评论 功率级设计器如何计算0.74。 但是、我想它不考虑占空比控制功能、因为它不是推挽式转换器中的典型特性。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    匝数比可以、计算出的电感值如何?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    Lout 电感可根据公式2计算  

    假设 I_LOAD.min = 0.2A、WEBENCH 计算得出18uH。  

    此致!
    Andrew