This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:如何通过此器件连接处理器的 USB VBUS 和 ID 信号?

Guru**** 2894810 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3351, ISOUSB111, ISOUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1436265/isousb111-how-do-you-connect-the-usb-vbus-and-id-signals-from-a-processor-through-this-device

器件型号:ISOUSB111
主题中讨论的其他器件:AM3351、、 ISOUSB211

工具与软件:

AM3351处理器具有 USx_CE、USBx_ID、USBxDRVVBUS 和 USBx_VBUS、这据说对 USB 连接控制非常重要。  数据表中记录的唯一信号是 D+/-信号。  我们能否获得有关如何通过 ISOUSB111将 AM3351连接到 USB-C 型连接器的指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想澄清的是、我们通过 ISOUSB111将 AM3351的 USB0端口连接到 Type-C USB 连接器。   

    可能是 USB0_CE 和 USB0_ID 是旧的 USB 信号、不用于 C 型。 如果是这种情况、请告知。  目前尚不清楚应如何处理 CE 和 ID。

    此外、Type C 如何处理 VBUS 和 DRVVBUS?  似乎我们不应该只是将5V 电压直接连接到 USB-C 连接器。  似乎应该涉及负载开关。  但负载开关必须位于隔离侧。  如何在跨 AM3351隔离栅的连接器侧控制此类5V 负载开关?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    感谢您联系我们。

    ISOUSB111是一款标准 USB 信号隔离器、它不会隔离电源。 因此、它仅隔离 D±信号而不隔离 CC 逻辑信号、这些信号是确定是否连接了主机或外设并相应地控制电源所需的。 尽管 ISOUSB111不具备此功能、但可与其他几个器件一起使用、从而实现 USB Type-C 端口隔离。

    请参阅 ISOUSB211产品页面中的以下文档、该文档介绍了 DRP 和 USB Type-C 隔离的实现。 这同样适用于 ISOUSB111。

    如何实现隔离式 USB 2.0高速 Type-CRegisteredDRP

    我不确定 USx_CE 和 USBxDRVVBUS 的功能。 请将这些问题发布在处理器论坛(以下链接已复制)上、以便它们能够为您提供最佳支持并为您提供正确的资源。  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao