This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:CAN 数据导通时电阻发生变化

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1435548/iso1042-q1-resistance-changing-when-can-data-is-on

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOM8610

工具与软件:

尊敬的专家:

使用适用于 CAN 接口的 ISO1042QDWRQ1针对该查询寻求您的帮助。 它使用2个 OptoMOS 开关通过一个120欧姆电阻进行端接:

当 CAN 输出开启且在 CAN_H 和 CAN_L 之间检查120 Ω 端接电阻时、电阻持续变化。 在500欧姆和30欧姆之间。 波动的随机值。 当 CAN 输出关闭时、可以测量为122欧姆的电阻。 为什么在 CAN 数据开启时电阻会发生变化?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    感谢您联系我们。 要启动该器件、CAN 总线应始终在总线上的两个最远节点上具有两个端接电阻器。 两个端接电阻器都是120欧姆、因此在测量时总线的阻抗读数为60欧姆。 请在您的应用中确认只有两个120欧姆电阻器被打开并且总线读数为60欧姆。  

    另外、我推荐将 ISOM8610用作 光耦仿真器开关

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的指导。

    如果我有1个 具有可配置 CAN 端接的器件、检查此类器件 CAN 端接的理想方法是什么? 是否应关闭数据、启用终端并检查电阻是否为120欧姆?

    对于任何 CAN 总线、是否应在没有任何器件 CAN 数据的情况下检查端接、确认后是否应启用数据?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Archie:  

    是的、当没有节点驱动总线时、应在隐性状态下测量 CAN 总线在 CANH 到 CANL 之间的阻抗。 总线的阻抗应为60欧姆(两个120欧姆并联)。 如果在总线开关时或节点驱动显性信号时进行测量、则总线可能具有波动的电阻、  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您提供的信息。

    [报价 userid="525953" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1435548/iso1042-q1-resistance-changing-when-can-data-is-on/5505888 #5505888"]是的、当没有节点驱动总线时、应在隐性状态下测量 CAN 总线从 CANH 到 CANL 的阻抗。 总线的阻抗应为60欧姆(两个120欧姆并联)。 如果在总线开关时进行测量或节点驱动显性信号、则总线的电阻可能会出现波动[/QUOT]

    我们是否有 相应的应用手册?

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:  

    请参阅以下文档:

    此致!
    Andrew