This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:采用 DWE 封装的 PIN7

Guru**** 2928930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1435899/iso7842-pin7-in-dwe-package

器件型号:ISO7842

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

我的客户正在使用 ISO7842DWE 封装、用于引脚7、它未在数据表中连接、但客户希望使用300 -500mA 持续电流连接3.3V 电源。

我不确定这个引脚是否高阻抗、是否可以承受这种供电。  

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的提问。

    器件上的 NC 引脚没有从内部连接到器件。 只要考虑绝对最大额定值、信号就可以施加到 NC 引脚而不会产生任何影响。 违反绝对最大额定值可能会损坏器件并使器件的保修失效。

    此致、
    Aaditya Vittal