This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7821:ISO7821

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1433593/iso7821-iso7821

器件型号:ISO7821

工具与软件:

我正在查看 TI 数字隔离器模型 ISO7821DWW 和 ISO7821DWWR 的 CSA 认证信息。

我已找到您在2016年发布的在线认证。 但是、我的 CSA 代表告诉我、这些型号不再通过 CSA 认证。

此致、

Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    我已与我们的专家进行了沟通、并将在我收到回复后予以回复。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaditya--

    我也需要这一点。   

    谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob 和 Antenna:

    感谢您的咨询。

    与我们的认证专家交流后、ISO7821DWW 处于激活状态并接受 CSA 组件。 目前正在解决此问题、因为 CSA 存在一些与 IT 相关的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal