This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500DBQEVM:共模扼流圈

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1435772/iso1500dbqevm-common-mode-choke

器件型号:ISO1500DBQEVM
主题中讨论的其他器件:ISO1500

工具与软件:

如果我们为 RS485应用使用 iso1500隔离式收发器,我们是否需要  在总线线路输出侧使用共模扼流圈?

在 EVM 板上没有看到这种建议、

是否有任何信息支持我们去除共模扼流圈? 我很乐意降低成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    问得好。 如果 PCB 处于噪声环境中、CMC 将会有所帮助。 然而、正常运行不需要共模扼流圈、它被视为可选元件。 您可以保留 CMC 的占用空间、并将其标记为"不填充"、以防在测试应用程序后需要它。

    此致!
    Andrew