Other Parts Discussed in Thread: SN6507
主题中讨论的其他器件:SN6507
工具与软件:
您好、TI:
我们面临 SN6507推挽式变压器驱动器的问题、我们的电源转换器通过变压器为 IGBT 栅极驱动器供电-请参阅随附的原理图。
许多 SN6507在我们的系统中正常(通常)运行。 对于大功率电子电路中的特定脉冲模式、我们将面临 SN6507的锁存行为、这在数据表中不加以说明。 锁存模式是永久性的、实际上可以持续到输入电压的下一个下电上电。 在输入电源循环后、SN6507继续正常运行、无性能下降。 在锁存条件下、SW1和 SW2保持稳定电压(无开关)。 IC 进入完全空闲状态、输入电压为29、8V。
通过比较导致锁存模式的事件前后引脚上的电压、我们可以看到 CLK 电压降至0V。 正常运行时、该电压通常约为0、98V。 处于锁存状态的其他引脚上的电压似乎是有意义的- PIN4 FB 6.8V (29.8Vin)、PIN6 SR 1.132V。
电力电子电路可能会在 CLK 引脚环路中产生短时毛刺脉冲、从而导致 CLK 引脚上的电压高于1.6V、但这不会产生 IC 的永久锁存、至少不会按照数据表的规定。
您能否 说明这种行为的根本原因以及如何避免这种行为? CLK 信号上的滤波电容器(例如100nF)是否 可接受(在正常运行中没有影响)?
非常感谢、
此致、
Michal