This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:无法在 RTHR 为1k 欧姆且24V 时将 OUT1设为高电平

Guru**** 2933300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1434591/iso1212-unable-to-get-out1-high-with-rthr-at-1k-ohm-at-24v

器件型号:ISO1212

工具与软件:

大家好!

我们在设计中使用 ISO1212、并遵循以下参考文献:

Rthr 1k 欧姆、Rsense 为562欧姆、我们使用 SMF26CA TVS。 下面是我们的原理图:

当 IN1的 RTHR 为1k 欧姆时、当我将+SUPPLY (24V)连接到 IN1+并将 GND 连接到 IN1-时、我看不到 ISO1212上的 OUT1变为高电平。

但是、当 IN2的 RTHR 为0欧姆且执行与上述相同的操作时、我确实会看到 OUT2变为高电平。

我发现此论坛帖子具有相同的问题、但是除了它可能已损坏之外没有令人满意的答案:

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1402702/iso1212-iso1212-not-working-as-expected

使用24V 电源时、相对于 GND、我测量:

- SENSE1 =约4.8V

- IN1 =约3.7V

Rsense 上约1V

根据我在数据表中的理解、1k 欧姆的 RTHR 意味着 IN1上高于11V 的电压应该意味着 OUT1变为高电平?

如能提供任何谅解方面的帮助、将不胜感激。 我可以根据需要提供更多信息。

谢谢、

DAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daz、  

    感谢您联系并链接相关帖子! 以上原理图应该可行、这使我相信该问题可能与布局相关。 请分享显示该解决方案(包括 RSENSE 和 RTHR 电阻器)的布局文件或捕捉。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    在准备发送布局文件和电路板图片时、我只想仔细检查 Rsense 和 Rthr 电阻器的值。 不知道、我误读了 Rsense 电阻值 。电路板上的电阻为56 Ω、而不是562 Ω。 我取代了,现在似乎一切都能正常工作。  

    新手的错误! 但很高兴它似乎在工作。

    非常感谢你的答复,并为我提供动力,只是仔细检查。

    谢谢、

    DAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daz、  

    无需担心、也感谢您为该线程提供完整的解决方案!  

    此致!
    Andrew