This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:SN6505B 有关使用问题的咨询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1435018/sn6505b-sn6505b-consultation-on-usage-issues

器件型号:SN6505B

工具与软件:

各位专家、您好!

  我准备使用 SN6505设计推挽电路。 我们使用的变换为 Bourns HCTSM80308BAL、匝数比为3:8。

下面显示了一些问题:

、如何计算推挽电路的输出电压?

2、如何计算推挽电路输出电流?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weng、  

    变压器的方程为 P_PRIMARY = P_SECONDARY 或 I_p*V_p=I_s*V_s 这意味着变压器1侧(初级)上的功率将等于变压器2侧(次级)上的功率。

    例如、假设 Vin 为5V、而 SN6505B 数据表显示的最大电流为1A。 那么变压器1侧的总功率将为 IV 或5W。  

    所选变压器的匝数比为3:8 (NP:NS)。

    1. 使用 上述公式、我们求解输出电压(Vs)。 Vs=(Ns*Vp)/np、得出 Vs = 13.3V。
    2. 由于节能、PS = 5W。 因此、输出电流为= 5W/13.3 = 0.375A。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    Andrew