This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7760:UL 1577

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1435287/iso7760-ul-1577

器件型号:ISO7760

工具与软件:

d/s 6.7中有安全认证,但 E181974只能找到认证编号,但没有认证的电子信息。

您能帮忙提供吗? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我假设您需要 ISO7760器件的实际 UL 证书。 这可以在 产品页面的技术文档部分中找到。 请在此处查找文档: UL 合规性文件证书 E181974第4卷第6节(修订版 P)

    如果您问的是 VISO 规格、它会列在您分享的表中。 DW-16封装的 VISO=5kVrms、DBQ-16封装的 VISO=3kVrms。

    此致、
    Aaditya V.