This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:连接问题

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, SN65HVD230, ISO7721, SN65HVD23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1433410/iso1042-connection-issue

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: SN65HVD230ISO7721SN65HVD23

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我对这一主题感到非常困惑、因此我要求您提供支持。

我的原理图只是临时草稿、现将其附在下方:

在我的板上有一个微控制器、并且有两个用于 ISO_CAN 和 ESC_CAN 的连接器:第一个来自一个以 isoGND 为基准的器件、第二个来自一个以 PGND 为基准的器件、我需要使用 ISO1042器件将其与 isoGND 隔离。 微控制器需要与这两个器件通信。  

我想知道 TXD 和 RXD 是否可以像我一样短接在一起:这会导致任何问题吗?

此外、是否需要将 ESC_CAN 视为与 ISO_CAN 不同的 CAN 总线?  

提前感谢您。

BR、

Giorgio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、  

    ISO102010的 TXD 可连接到 SN65HVD230的 R 引脚、而 RXD 可连接到 D 引脚。 该配置允许将一条消息从 ISO_CAN 传递到 ESD_CAN、这不会导致任何问题。  

    从提供的信息中可以看出、我认为您应该分别考虑 ESD_CAN 和 isoCAN。 如果以任何方式连接这些器件、则 ISO1042将不再隔离。

    如果您还有其他问题、方框图将有助于您了解应用的目标。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我想我还不清楚、因此我将随附您建议的以下方框图。  

    如您所见、isoCAN 总线和 ESCAN 总线不是同一总线、因为 ISO 可以总线与所有这些电路板共享以 isoGND 为基准的通信、而 ESCAN 总线来自以 PGND 为基准的 ESC。 我的目标是通过 ISO1042以某种方式将 ESC CAN 总线连接到 ISO CAN 总线:我需要微控制器(例如)可以接收消息并向 ESC 发送消息。 我怎么能做到这一点?

    我希望我能够描述这个问题。

    BR

    Giorgio

    e2e.ti.com/.../CAN_5F00_blockscheme.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、  

    感谢您所做的澄清和示意图。 我知道您正在尝试将  ESC CAN 总线连接到 ISO CAN 总线 。 如您所述、避免将两个 CAN 总线连接在一起、因为它们位于单独的接地平面图中。  

    将消息从 ESC CAN 传输到 ISO CAN 的最可靠方法是 TO  

    遗憾的是、没有只隔离 CAN 信号的简单"CAN 缓冲器"。 这样做的两个选项是隔离 CAN 总线:

    1. 让微控制器在 ESC CAN 上对来自 ISO1042的 CAN 消息进行解码、并使用另一个 ISO1042或 SN65HVD230重新传输该消息、以通过 ISO CAN 发送此消息。
    2. 将两个收发器的逻辑侧连接在一起、但没有微控制器、如上所述
      1. ISO10948的 TXD 可以连接到 SN65HVD230的 R 引脚、RXD 可以连接到 D 引脚。 该配置允许将一条消息从 ISO_CAN 传递到 ESD_CAN、这不会导致任何问题。  [报价]

      此致!
      Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我附加了有关另一种可能解决方案的另一个方框图(我不确定这是否合理)。

    顺便说一下、我无法为了实现我的目标而添加或更改微控制器类型、微控制器必须是 CAN 节点。  

    在新的方框图中、我想我可以将数字隔离器与另外两个收发器一起使用(我知道数字隔离器无法直接处理 CAN 信号)、然后将 ISO CAN 上的两条总线连接在一起。

    请告诉我您的想法。

    BR

    Giorgio  

    e2e.ti.com/.../0804.iso_5F00_CAN.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgio、

    以下方框图是有意义的、应该会起作用。 请记住、您也可以使用 ISO1042来集成 ISO7721和其中一个 SN65HVD23。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的支持、我将尝试最后一种解决方案。

    BR

    Giorgio