This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:如何处理系统中的隔离式 GND

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1434557/iso1050-how-to-handle-isolated-gnd-as-a-system

器件型号:ISO1050

工具与软件:

你好、员工

如何配置 CAN 隔离器的电源接地?

关于目前使用的 ISO1050DUBR 和 ISO1412DW 的电源配置、我认为理想情况下、初级侧和次级侧的电源和 GND 都是隔离的。
最终、GND1和 GND2将连接到系统 GND (SG)和帧 GND (FG)、但在这种情况下、主电源和辅助电源的 FG 可能共用。
(__LW_AT__GND1=GND2=FG)

此连接是否有问题? 或者有其他方式吗?
此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 GND2应该连接到电缆接地线以外的任何东西。

    整体架构是什么? 是否所有节点都使用隔离式收发器(以使 CAN 总线悬空)、或者是否有一个节点强制总线接地为其自身接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cafain、  

    如您所说、理想情况下、初级侧和次级侧应隔离。  为了获得完全隔离性能、GND1和 GND2应没有公共连接。 大多数 CAN 系统的初级侧(GND1) MCU 接地端通过一些电阻或电容连接到机箱/机架接地端。 次级侧接地端(GND2)不会连接到 FG、而是在隔离接地端独立工作。

    我希望这对您有所帮助。 如果您有后续问题、请使用您的应用方框图来回答 Clemens 问题。  

    此致!
    Andrew