This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:将输出对地短路

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1432993/iso7761-shorting-output-to-ground

器件型号:ISO7761

工具与软件:

嗨、团队:

我目前正在查看用于某个应用的 ISO7761。 在应用中、ISO7761的输出将连接到一个开关、该开关会将该输出短接至地。 我希望确保这不会导致任何设备故障或问题。 是否可以将 ISO7761的输出端接地短路? 在进行此设计时、我需要考虑哪些因素?

谢谢!

Matthew Bavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值现在允许输出电流大于15 mA。 图5-13显示短路将超过此值。

    为什么会有这个开关? 您不能使用与门吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:  

    感谢您的提问。

    正如 Clemens 所述、主要考虑因素是输出电流 IO 的绝对最大额定值。 输出对地短路很可能会违反此额定值。

    我们建议避免将输出对地短路、因为它违反了绝对最大额定值、并且还可能使 TI 保修失效。 原理图或方框图将有助于对设计提出进一步建议。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya 和 Clemens:

    感谢您的帮助、Aaditya 我将通过电子邮件进行跟进、以便我们可以讨论进一步的建议。

    谢谢!

    Matthew Bavier