This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:ISO7762QDBQQ1睡眠模式

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1433732/iso7762-iso7762qdbqq1-sleep-mode

器件型号:ISO7762

工具与软件:

你(们)好

想知道 当 VCC1连接3.3V、VCC2连接5V 时 ISO7762QDBQQ1的睡眠模式电流将是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ICC1和 ICC2电流是独立的;请参阅第5.10节和第5.12节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kamesh:

    数字隔离器不包含器件的"睡眠模式"。 考虑到这一点、我认为当隔离器没有输入信号(默认状态)时的电流消耗值对您很有用。

    正如 Clemens 所述、ICC1和 ICC2电流消耗是独立的、因为隔离器的 VCC1和 VCC2侧是独立供电的。 下面显示了当 VCC1=VCC2=5V 时数据表中的电源特性表、突出显示的部分显示了不存在输入电流时的情况:

    此致、
    Aaditya Vittal