This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] ISOW7841:如何提高基于 ISOW7841的设计的辐射发射性能来满足 CISPR 32要求?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1433016/faq-isow7841-how-to-improve-radiated-emissions-performance-of-a-design-based-on-isow7841-to-meet-cispr-32

主题中讨论的其他器件:ISOW7841

工具与软件:

如何提高基于 ISOW7841的设计的辐射发射性能以满足 CISPR 32要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多 EMI 优化技术可以改善基于 ISOW7841的设计的辐射发射。 下面列出的应用手册介绍了其中一些用于改善辐射发射的示例。

    具有 ISOW7841集成信号和电源隔离器的低排放设计(修订版 C)

    在上述应用手册中提出的建议中、更有效的解决方案是在 ISOW7841的输入和输出电源引脚上使用共模扼流圈(CMC)、如下图所示。

    I/O 线路上的铁氧体磁珠是可选的、如果要支持的数据速率不是很高、您也可以选择使用> 1kΩ 电阻器。 请确保所有外部 I/O 信号都以 CMC 之后的 GND 点为基准、而不是以 ISOW7841器件的 GND 引脚为基准。 ISOW7841 GND1和 GND2引脚应保持在器件本地、所有外部 I/O 信号都应仅参考 CMC 之后的 GND 点。

    在您看到辐射发射超出 CISPR 32限值的频率下、CMC 的阻抗应大于1kΩ。 最好 CMC 在1kΩ 整个测试频率范围内支持>CISPR (30MHz 至1GHz、适用于 CISPR 32)。 我在下面列出了我们建议的一些示例 CMC 部件号。

    1. CMC - 200mA、15kΩ- TDK - ACT1210-510-2P

    2. CMC - 200mA、20kΩ- TDK - ACT45B-510-2P

    3. CMC - 200mA、10kΩ- Wurth - 744235510.