This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:在 ISOW1412下运行布线

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1432592/isow1412-running-traces-under-isow1412

器件型号:ISOW1412

工具与软件:

大家好。

只要遵守引脚11、12上的4mm 禁止距离、是否可以在 ISOW1412引脚下方和之间布置 RS485差分对和其他布线?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henok:

    欢迎访问 TI E2E 论坛、感谢您关注 ISOW1412。

    引脚11和12的4mm 禁止距离旨在获得理想的辐射发射结果。 在器件下方走线不一定会影响辐射发射、但会降低整体解决方案的隔离等级。 如果器件下方走线不会影响您的整体解决方案隔离等级、那么这不是问题。 您可以继续使用该方法。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao