This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33410:查看电路图和布局

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430297/ucc33410-check-the-circuit-diagram-and-layout

器件型号:UCC33410

工具与软件:

大家好!


您能否查看 UCC33410的电路图和布局?
如果可能、我会通过私人消息向您发送原理图和布局。

此外、UCC33410是否有任何 EMI 测量结果?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji,

    请向我发送一封私人邮件、以便更好地进行沟通并提供更好的支持。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:


    感谢您的答复。

    我发送了朋友请求、因为私人消息没有延迟。

    您是否有任何有关 UCC33410 EMI 测量结果的文档?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuji,

    我刚刚给您发送了一条私人消息、要求您发送电子邮件。 我会在得到您的响应后立即提供 EMI 解决方案。

    谢谢你