This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:爬电距离>10mm

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1432308/isow1432-creepage-10mm

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

团队、

ISOW1432 DW-16封装的爬电距离大于8mm。 对于更高的安全标准、是否有一条大于10mm 的距离?

看起来只有 ISOW78系列具有 DWW 封装。  

应用:MD

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们目前只有适用于 ISOW1432的20引脚宽体 SOIC 封装(DFM-20)、没有任何其他封装。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao