This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763:ISO6763是否可用于 I2C 隔离

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6763, ISO1640, TPS23861EVM-612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431085/iso6763-could-iso6763-be-used-in-i2c-isolation

器件型号:ISO6763
Thread 中讨论的其他器件: ISO1640TPS23861EVM-612

工具与软件:

您好!

我想在双向 I2C 隔离器中使用 ISO6763。

我在数字隔离器上连接了两个单向通道、并 添加了一个缓冲器 IC 来 分离 I2C_SDA 的输入/输出、如下图所示。

 我是否可以使用此电路实现 I2C 通信的双向通道?

谢谢。

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不起作用。 μ I²C I²C 开漏信号、并且 μ 缓冲器必须确保低电平输入不会环回到同一侧的输出。

    您应该使用 I²C Ω 隔离器、如 ISO1640。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我们参考了  TPS23861的 EVM 用户指南、 如下所示。  

    它在第26页上为 I2C 隔离器使用了 ISO7261CDW (U2)和缓冲器(图24。 TPS23861EVM-612 (母板)电路原理图:控制。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuay8e/sluuay8e.pdf?ts = 1730183531475&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23861

    这就是我想使用 ISO6763进行 I2C 通信的原因。

    您能 帮助您再次检查此设计吗?

    谢谢

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    使用数字隔离器进行 I2C 通信需要在隔离器周围更复杂的电路、从而实现双向性。 因此、不仅在您提供的文档中使用了缓冲器、而且这些器件还提供了其他几个元件(例如 FET)以实现双向 I2C 通信。 有关使用数字隔离器进行 I2C 通信的更多信息、请查看此文档: 使用数字隔离器设计隔离式 I2C 总线接口(修订版 A)

    正如 Clemens 所说、ISO1640也是一个不错的选择、因为该器件专为 I2C 通信而设计。 因此、不需要为您的系统增加复杂性和电路。 有关此器件的更多信息、请参阅 产品页面:ISO1640数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Additya:

    我们希望降低成本、因此我为 I2C 通信设计了一个单向隔离器(ISO6763)。

    在参考本文档后、我添加了几个元件、以使用数字隔离器来设计隔离式 I2C 总线接口。

     

    您能 帮助您再次检查此设计吗?

    谢谢

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS23681具有用于 SDA 输入和输出的单独引脚、不使用时钟延展功能、因此实际上可以如图所示将其与数字隔离器配合使用。 SDA 输出(I2C_OUTD)必须经过一个开漏缓冲器;您的相关电路没有显示这个。

    防止一侧发生环回就足够了、 TPS23681 已经这么做了。 可以直接使用 I2C_SDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    很抱歉混淆。

    是的、PSE IC 具有用于 SDA 输入和输出的单独引脚。 (3线 I2C 总线、SCL、SDA 输入、SDA 输出)

    但在我们的系统上它是2线 I2C 总线。 (2线 I2C 总线、SCL、SDA)

    我修改了使用开漏缓冲器的原理图、如下所示。

    您能帮助检查此设计吗?

    谢谢。

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!  

    以下解决方案看起来是合适的。 如果您有任何其他问题、请进行测试并告诉我。  

    此致!
    Andrew