This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:差分输入电路和最小信号电平

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3088, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431412/iso3088-differential-input-circuit-and-minimum-signal-levels

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件: ISO1410

工具与软件:

大家好、我想更深入地了解 ISO3088的输入要求。 图6-10显示了建议的最小差分输入电压与信号速率间的关系。 我以10Mbps 的速率运行、因此建议使用大约650mV 的差分电压。

我用一个方波作为输入信号。 图6-10是否意味着从方波顶部到方波基极的电压应该为650mV 总摆幅、或者它是否需要+650mV 至-650mV。 我在图7-7中看到了 VID 的定义。  没有随附的波形、因此我不清楚。


如果输入 迟滞阈值都在-200mV 和-10mV 之间(表6.9)、 为什么图6-10建议  一直摆动到直流电压?   8.4.1中的 A/B 输入原理图与传统的差分放大器不同(除非发射极电流源在输入之间共享)。   能否分享差分输入部分更详细的原理图?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    问得好。 A 和 B 引脚只需有一个通过 VIT +或 VIT–来改变状态的差分电压即可。 如表6.9所示、这是-200mV 至-10mV。 建议 VID > 600mV 时要留出余量、以提高信号完整性。 如果没有此裕度、差分信号的微小波动可能会导致丢失位和数据错误。

    很遗憾、我无法分享器件 I/O 原理图中显示的详细信息。 但请注意、该器件不是差分放大器、而 ISO3088是 RS -485收发器、旨在检测差分数字信号。  

    供您参考、请参阅 ISO1410、该器件具有清晰的波形、适用于 RS -485收发器的典型运行。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、要以我的原始项为框架、我应针对+650mV 至-650mV 的摆幅。 VID 是瞬时测量值、而不是波形电平测量值。 出于设计目的、最相关的指南是推荐的信号电平图、而不是 VTH+/VTH-/ VHYS 规范。


    www.ti.com/.../iso1410.pdf page 27.
    公式2:VID = VA–VB

    --当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用。

    -当公式2定义的差分输入电压大于正输入阈值 VTH+时,接收器输出 R 变为高电平。

    -当方程2定义的差分输入电压低于负输入阈值 VTH–时,接收器输出 R 变为低电平。

    --如果 VID 电压介于 VTH+和 VTH-阈值之间,则输出是不确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="220087" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431412/iso3088-differential-input-circuit-and-minimum-signal-levels/5489822 #5489822"]

    公式2:VID = VA–VB

    --当接收器使能引脚 RE 为逻辑低电平时,接收器被启用。

    -当公式2定义的差分输入电压大于正输入阈值 VTH+时,接收器输出 R 变为高电平。

    -当方程2定义的差分输入电压低于负输入阈值 VTH–时,接收器输出 R 变为低电平。

    --如果 VID 电压介于 VTH+和 VTH-阈值之间,则输出是不确定的。

    [报价]

    有。 这里的一切都正确。  

    [报价 userid="220087" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431412/iso3088-differential-input-circuit-and-minimum-signal-levels/5489822 #5489822"]我的目标应该是+650mV 到-650mV 的摆幅。

    正确、+/-650mV 是为接收器和信号完整性建议的最小差分摆幅。 如您所述、VTH+/ VTH -/ VHYS 规格是  描述器件实际开关位置的设计要求。

    此致!
    Andrew