This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741TA-Q1:具有隔离式电源的隔离式4个双向通道

Guru**** 2995920 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, SN6501, ISO1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431861/iso7741ta-q1-isolated-4-bidirectional-channels-with-isolated-power-supply

器件型号:ISO7741TA-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN6501、ISO1640、 ISO1641

工具与软件:

您好!

Im 正在寻找具有4个或更多双向通道的隔离 IC。

据我所知、只有 I2C 隔离器有双向通道。 是否有办法获得更多双向通道? 未指定的隔离式电源?

或者是否可以将不同方向的隔离通道合并成一个双向通道?

我的输入有两种状态、2.5V 和0V。 它不是 I2C、而是公共 IO 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加藤、您好!  

    感谢您联系我们。 目前仅有的具有双向通道的隔离器是 ISO1641系列。 建议的解决方案是使用 SN6501为隔离式电源与 ISO1640配合使用、以提供双向隔离。  

    [quote userid="629131" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431861/iso7741ta-q1-isolated-4-bidirectional-channels-with-isolated-power-supply 是否可以将不同的方向隔离通道合并为一个双向通道?

    通过额外的电路可以实现;但不建议这样做、因为与分立式解决方案相比、ISO1640更可靠且更容易设计。 以下应用手册展示了一个使用数字 隔离器进行 I2C 的示例、该示例使用数字隔离器来设计隔离式 I2C 总线接口(修订版 A)。  

    此致!
    Andrew