This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111:有关隔离电压和浪涌隔离电压的问题。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431640/isom8111-question-about-isolation-voltage-and-surge-isolation-voltage

器件型号:ISOM8111

工具与软件:

大家好、

我的一位客户正在考虑在其后续产品中使用 ISOM8111而不是 Renesas PS2561DL1-1。

PS2561DL1-1
https://www.renesas.com/en/document/dst/ps2561d-1ps2561dl-1ps2561dl1-1ps2561dl2-1-data-sheet

ISOM8111封装与 PS2561DL1-1不同。  
但这对他们来说没问题、因为他们将设计新的 PCB。

目前他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
PS2561DL1-1数据表指出该器件在隔离电压(BV)下具有5000Vrms 性能。
ISOM8111隔离电压为3750Vrms。  
我认为 ISOM8111隔离电压低于 PS2561DL1-1。
我的想法是否正确?

问题2:   
ISOM8111隔离电压测试条件是否与 PS2561DL1-1相同?

问题3。
ISOM8111数据表具有以下电气特性。
最大浪涌隔离电压(3)(VIOSM)。
这在 PS2561DL1-1 数据表中对应于什么特征?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya:

    感谢您联系我们。

    1. 如您所述、PS2561DL1-1 封装是 DIP、不同。 正确、目前的隔离电压不符合5kV 的隔离要求。
    2. ISOM8111在鉴定时在"vtest = VISO、t = 60s (鉴定测试)"条件下进行测试。 此外、每个器件在生产时的"vtest = 1.2 × VISO、t = 1s (100%生产)"条件下进行测试。  
      1. 这意味着 TI 测试的每个生产器件均超过额定3.75kV。  PS2561DL1-1不指定定期生产测试。 根据表格脚注 "1分钟的交流电压 ..."、它们仅在鉴定期间测试光耦合器的额定电压。  
    3. VIOSM 是来自不同隔离标准 IEC 60747-17的规格、适用于 PS2561DL1-1 未经过认证的数字隔离器。 因此、不存在等效的规格。  
      1. 请注意、其他光耦 合器可能通过了 IEC 60747-5-5光耦合器认证、这是 IEC 60747-17的一种不太严格的版本  
      2. 如需了解有关这些标准的更多详细信息、请参阅 揭秘隔离认证标准:光耦合器与光耦仿真器。

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致!
    Andrew