This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:图6-4的 Fsw。 效率与负载电流之间的关系

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431740/sn6507-fsw-of-figure-6-4-efficiency-vs-load-current

器件型号:SN6507

工具与软件:

嗨、团队:

 图6-4使用了多少 fsw (开关频率)。 效率与负载电流?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mago-San:

    感谢您联系我们。 典型应用曲线是在默认(1 MHz)开关频率下进行测试的。  

    此致!
    Andrew