This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:ISO6720BDR

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1431667/iso6720-iso6720bdr

器件型号:ISO6720

工具与软件:

ISO6720B 与 ISO6720BDR 之间的区别是什么?

我们在台湾的医疗器械认证机构提出了这个问题,因为只有 ISO6720B 出现在 VDE & CSA 认证中,而 ISO6720BDR 缺失!

提前感谢

JV

GE 医疗保健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO6720B 是器件型号。 ISO6720BDR 是可订购器件型号(D = SOIC 封装、R =大卷带)。

    理论上、不同的封装可能具有不同的特性、但对于 ISO6720B、SOIC 是唯一的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的评分 我们的监管机构 UL-Taiwan 已接受您的回复并通过清关。

    此致、

    JV (GE 医疗保健-全球)