This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:关于 NC 引脚的具体处理

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430311/iso3082-about-the-specific-treatment-for-nc-pins

器件型号:ISO3082

工具与软件:

转发给负责人

请说明 NC 引脚(11、14引脚)的具体处理方式。

此致

Shingu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shingu、您好!

    感谢您联系我们。 NC 引脚是"无连接"引脚、这意味着它们没有与 IC 的内部连接。 您可以将这些引脚在 PCB 上保持悬空。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德鲁·赫洛尔

    感谢您的及时回复。

    此致、

    Shingu