This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:5V 和放大器;24V 输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430714/iso1211-5v-24v-input

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件: ISOM8710

工具与软件:

大家好、逻辑输入可以同时适用于5V 和24V 吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!  

    ISO1211符合 IEC 61131-2标准数字输入阈值。 可使用 RTHR 设置电压输入阈值、但是、最低有效高 VIH 为8.25V。 因此、ISO1211无法支持0-5V 逻辑。  

    一种解决方案是使用 ISOM8710和具有适当尺寸的电阻器为5V 和24V 输入导通(IF > 2mA)。  

    此致!
    Andrew