This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:询问输出电流最大值

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1429475/sn6505b-ask-the-output-current-max

器件型号:SN6505B

工具与软件:

你(们)好

我需要设计一个隔离电源,输入电压是5V ,输出电压是15V,我可以知道第二侧的最大输出电流吗?

如果 在 VIN 为5V 时需要+/-15V 电压、可以知道最大电流输出吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    SN6505系列在5V 时的输出开关电流为1A (请参阅建议条件表)。 变压器初级侧的总输入功率为5W (IV)。 假设使用理想变压器、初级侧的功率等于次级侧的功率(P1=P2)。 因此、如果变压器的输出电压为15V、则最大2侧输出电流将为 I = P/V 或5W/15V = 333mA。

    如果有多个抽头(+/- 15V)、那么每个抽头的输出功率约为333mA / 2 = 167mA。

    我希望这对您有所帮助。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    您有什么建议吗?

    输入5V、输出电压:15V/1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    来自5V 输入的15V、1A (或15W)输出将高于 SN6505可支持的水平。 您需要使用隔离式直流/直流转换器、如 TPSM64404。 请使用直流/直流升压转换器创建一个新主题、以便拥有高功耗专业知识的团队可以帮助您找到可实现15V @ 1A 输出的器件。  

    此致!
    Andrew