This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7721:ISOW7721相关问题

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7721, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1430489/isow7721-isow7721-related-issues

器件型号:ISOW7721
主题中讨论的其他器件: ISO1640

工具与软件:

您好、

客户希望使用 ISOW7721进行单向通信、连接设备为 ADI 的 DS2431。 客户希望知道如何连接它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1线使用双向开漏信号。 如果没有额外的电路、ISOW7721等数字隔离器将无法工作。

    您应该使用 I²C Ω 隔离器、如 ISO1640、但没有集成式电源。