This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:改善 EMI 发射噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISOW7841, UCC33410, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1425705/isow7841-improve-emi-emissions-noise

器件型号:ISOW7841
主题中讨论的其他器件: UCC33410ISO7741、ISOW7741

工具与软件:

大家好!


我有关于 ISOW7841的问题。
我想改善 EMI 发射噪声。
除了改进电路板布局布线之外、是否还有其他解决方案?

我还考虑以与 ISOW7841类似的方式使用 UCC33410和 ISO7741。
UCC33410和 ISO7741是否会产生与 ISOW7841相同量的 EMI 发射噪声?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    感谢您联系我们。

    您是否知道客户是否已使用 ISOW7841制作 PCB 并进行了辐射发射测试? 如果是、我想先回顾一下设计和发射测试结果、然后再提任何建议。

    如果这是用于新设计、我建议考虑我们的第二代器件 ISOW7741、该器件使用简单设计、可提供更高的总体性能并满足辐射发射要求。

    UCC33410和 ISOW 器件均在小型封装中集成了隔离式直流/直流转换器、并具有高开关频率。 因此、为满足辐射发射要求、必须遵循设计和 PCB 布局指南。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar-San:

    感谢您的答复。

    已为客户请求 EMI 测试结果。
    请稍候。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar-San:


    我已收到 ISOW7841 EMI 测试结果。
    我收到了客户的 EMI 测试结果、所以我会通过私人消息将结果发送给您。
    我可以向您发送朋友请求吗?


    此外、以下 E2E 指出、添加扼流圈可以改善这种情况。
    e2e.ti.com/.../3108951

    我应该将扼流圈放在哪里才能有效使用?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    是的、我向您发送了朋友请求。 您可以接受请求并将 EMI 测试结果发送给我。 还请将客户原理图发送给我、以便查看是否有任何问题。

    是的、在 ISOW7841的输入和输出电源引脚处使用共模扼流圈(CMC)可以过滤辐射噪声并将辐射保持在较低水平。 请查看以下 E2E 帖子、了解有关 CMC 建议的更多详细信息。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/806938/isow7841evm-isow7841evm


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar-San:

    我非常感谢您在私人信息中的支持。  

    此致、
    Ishiwata