This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8118:关断 VF 需要多高的电压?

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1429459/isom8118-how-much-voltage-need-to-drop-vf-to-turn-off

器件型号:ISOM8118

工具与软件:

E2E 表示、  

  我需要多大的电压才能关断 VF、因为 当输入电压从导通变为关断时、我考虑了 CR 响应时间。 我需要 VF -IF 图表、如果要使用 IF < 5mA 。   

我 认为 我可以将 IF 电流降低到0.7mA 以实现导通状态是一个优势。 我想知道 IF < 0.5mA 时的 IF 与 VF 关系图、以考虑开/关的阈值。 TI 有相关数据吗?

*似乎东芝 TLP290(SE 在数据表中至少有图表 if = 0.1mA。

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC_OFF 的测试条件表明、当正向电压低于0.7V 时、输出保证为关断。图6-3显示了 IF 与 VF 之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    开启二极管仿真器所需的最坏情况下的正向电压是 VF = 1.4V (请参阅6.7电气特性)。 VF 与中频曲线可在第6.9节"典型特性"和下图中找到。  

    另请注意、ISOM811x 系列确实具有0.7mA 的最小正向电流、不建议在低于该0.7mA 的值下运行。 请注意、传统的光耦合器通常以性能(CTR 和精度)为代价支持较低范围的正向电流(IF)。 传统的光耦合器还必须在较高电流下设计、以补偿 LED 性能下降。  

    此致!
    Andrew