This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7710:构建第二个源以替换 NSI8210C1-DSPR

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1429485/iso7710-build-the-second-source-to-replace-nsi8210c1-dspr

器件型号:ISO7710

工具与软件:

你(们)好

 ISO7710FDR 是否 与 NSI8210C1-DSPR 是 P2P?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我认为 NSI8210C1-DSPR 是 SOP 8引脚器件。 考虑到这一点、采用 D 封装的 ISO7710应是正确的交叉参考。 引脚配置和封装尺寸相同、因此具有引脚对引脚兼容性。

    此致、
    Aaditya V.