This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:海拔高度的隔离式电源模块和数字隔离器

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1428353/dcr010505-isolated-power-modules-and-digital-isolators-at-altitude

器件型号:DCR010505

工具与软件:

我正在考虑在最高55,000英尺的高度使用数字隔离器和隔离式电源模块。 隔离器件、

除了我理解可以通过保形涂层等降低和缓解的封装爬电、间隙和热问题外、内部变压器或隔离是否在海拔高度受到影响(或其他内部问题)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您考虑使用我们的产品。  我的理解是海拔较高时空气的击穿电压较低、但我需要咨询我们的产品工程师专家以了解该器件。   

    在联系我们的 PE 专家之前、我想问您是否阅读了数据表中的"注意事项"注释框?  另请阅读特性说明部分。

    如果此器件仍符合您的要求、您能否说明需要何种隔离强度?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    我阅读了注意事项。 我们尚未确定实际的隔离电压要求。 现在、我更担心的是这款器件、这一类别中的类似器件以及数字隔离器在海拔高度是否会正常工作。 内部变压器或隔离在海拔高度是否会受到影响(或其他内部问题)?

    谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    理解您的担忧。  这不是我们应用工程师通常会收到的常见问题。  我必须咨询我们的 PE 专家。  这可能需要一些时间、但我会尽快回复您。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的理解、请不要仅出于礼貌进行回复、因为这会不必要地触发 e2e 计时器、我们必须在24小时内做出响应。  我们的团队正在调查该问题、当我得到答案时、我会更新、可能需要几天时间。

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我来自数字隔离器产品组、可以评论您有关数字隔离器的问题。

    如果器件涂有保形涂层、则可以考虑爬电距离和间隙问题。 我不确定保形涂层是否完全解决了热问题、如果它考虑了外部温度并且器件看不到这些温度、那么我预计器件不会有任何热问题。

    假设在这个高度存在与空间相关的辐射、我不认为数字隔离器有任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、器件内部的隔离栅不会受到更高海拔下电介质减少的影响、比如变压器空气间隙会是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们的团队仍在研究这一问题。  很抱歉耽误时间、我会尽快报告。

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我们的 PE 和质量专家没有发现在您感兴趣的海拔高度进行任何隔离测试。 另一方面、我们还没有听说过在航空电子设备中一般使用的 TI 产品与高海拔有关的问题。  

    我们的专家还提供了友好提示、在55,000英尺高度时、环境温度为-55°C、而这显然超出了器件的推荐工作温度范围-40C 至+85°C。  这并不一定意味着电路会停止工作、但它可能在 EC 表规格限制之外执行。  

    Regsards,

    Youhao