This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO721M-IBIS EP 模型申请

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOS141-SEP, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1429135/iso721m-ep-ibis-models-request

器件型号:ISO721M-ISO721M EP

工具与软件:

是否有适用于 ISO721M-IBIS 或 V62/08627-01XE 的 EP 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    ISO721M-IBIS 器件是非常旧的器件、因此我们没有 EP 模型。

    考虑到以上几点、 您可以选择 ISO7710 (单通道)或 ISOS141-SEP (抗辐射4通道)数字隔离器器件。 这些器件更新很多、并且提供了仿真模型。

    此致、
    Aaditya Vittal