This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8115:使用光耦仿真器进行交流输入电压检测

Guru**** 2975690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8115, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1428812/isom8115-ac-input-voltage-sense-using-opto-emulator

器件型号:ISOM8115
主题中讨论的其他器件: ISOM8110

工具与软件:

您好、TI E2E

在我的其中一项设计中、我想测量50Hz 频率的交流电源电压(165Vrms 至265Vrms)、并计划使用同一电压的光耦仿真器、将发射极处的负载电阻器(属于 Emiter 跟随器类型)连接至 MCU 的 ADC 通道。 我有以下疑问  

  • CAN 光耦仿真器是我的用例的理想选择  
  • 根据数据表、考虑到 ISOM8115中 IF 的5mA、CTR 变化100%至155%、该漂移是随时间推移发生的、还是器件的固定值、因此我可以在考虑光耦仿真器恒定 CTR 的情况下校准 ADC  
  • 设计建议。

如果您需要任何其他信息、请告知我。

此致

Chietanya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光耦仿真器的特性与光耦合器的特性相似。 这意味着 CTR 在输入电流范围内并不恒定、即您无法使用它来轻松测量输入电压。 您需要 隔离式 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chaitanya、  

    ISOM8110的 CTR 在器件的整个寿命期间不会发生变化、我们预计对于给定器件、CTR 是固定的。 但是、CTR 仍然可以随温度和正向电流变化、但与传统光耦合器解决方案相比、变化较小。 正如 Clemens 所说、如果需要精度或需要模拟信号的保真度、建议使用隔离式 ADC。  

    此致!
    Andrew