This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:栅极驱动器与放大器的放置;电源

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1428667/ucc14141-q1-placement-of-gate-driver-power-supply

器件型号:UCC14141-Q1

工具与软件:

目前 该团队正在使用栅极驱动器 P/N : UCC21750QDWRQ1 (隔离栅极驱动器)

 

计划使用隔离式 sic 驱动器电源–UCC14141-Q1。

 

我将保持栅极驱动器在该栅极驱动器的顶部和底部、并保持 SiC 驱动器电源 IC。

 

隔离式栅极驱动器和隔离式电源的顶部和底部是否可以保持在同一 PCB 和同一位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不建议将栅极驱动器和偏置背靠背放置在 PCB 的相对侧。

    1. PCB 将不足以进行布线、从而满足旁路电容器、大容量电容器、反馈元件等关键元件的元件放置要求。
    2. 散热所需的覆铜/过孔将没有足够的 PCB 面积
    3. UCC14141-Q1集成了一个高频变压器。 在传统的电源转换器设计中、您不应将敏感电路放置在变压器下方、也不应使用 IIB (集成隔离式偏置)模块来执行此操作。 这对 EMI 不利、来自变压器的发射可能会影响栅极驱动信号、尤其是在输入侧。

    请遵循 UCC14141-Q1数据表第9.5节中显示的建议 PCB 布局指南。

    此致、

    Steve