This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6740:是 ISO7240ADW 的引脚替代产品

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1428470/iso6740-is-a-pin-for-pin-replacement-for-iso7240adw

器件型号:ISO6740

工具与软件:

您好!

PDN #20230621002.3指出、主题中的 pn 是 pn ISO7240ADW 的引脚替代引脚。 不过电压不同、这是否正确?

谢谢!  

Alyssa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    如果您的是电源电压、是的、那么会有所不同。

    ISO7240A 器件支持3.15-5.5V 的推荐电源电压。 ISO6740支持 1.71V-1.89V 和2.25V-5.5V。

    由于 ISO6740具有更宽的电源电压范围、因此与 ISO7240A 相同的电源电压也适用于 ISO6740。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aaditya