This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:顶层和底层有2个 ISOW1044

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1427897/isow1044-2x-isow1044-on-top-and-bottom-layers

器件型号:ISOW1044

工具与软件:

尊敬的 TI:

根据空间限制、我必须将2个 ISOW1044 CAN 收发器直接放置在顶层和底层上、彼此直接顶层、电路在各自的外层物理隔离(过孔除外)。 我们只需要在内部信号和外部信号之间提供60V 的隔离。

对于内部侧的滤波接地和外部的隔离接地是否使用内部层和局部接地灌流、有没有建议? 我正在设计一个8层 PCB、计划使用第2层和第4层为顶层收发器提供局部接地覆铜、并使用第7层和第5层为底层收发器提供局部接地覆铜。 否则、我将避免顶层和底层之间的任何其他信号或接地覆铜。

感谢您的帮助、

Bryan Grant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    感谢您联系我们。

    只要在器件正下方保持包括内部层在内的所有层清晰、就可以在此区域之外布线内部层。 假设您需要您的 PCB 满足 ISOW1044的完全隔离要求。 如果您的隔离要求较低、则可以在器件下方使用一些内部层、同时保持它们之间的距离。

    谢谢、请参阅下面其他数据表之一的层堆叠示例以了解更多信息。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koteshwar Rao:

    感谢您的响应。 听起来只要两个收发器位于器件正下方区域之外、就可以在两个收发器的建议内层上堆叠本地接地覆铜。

    要确认的是、器件正下方的所有内部层(图中的红色虚线区域)都是清晰的。

    再次感谢、

    Bryan Grant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    您的理解是正确的、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao