This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:VCCI 如果与 DIN 引脚拉高电压源不相同、是否会存在漏电问题?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1426904/iso7741-vcci-if-not-the-same-with-din-pin-pull-high-voltage-source-will-it-have-leakage-concern

器件型号:ISO7741

工具与软件:

大家好、团队成员:

我不确定 VCCI 电压是否与 DIN 引脚拉高电压源不同、是否会存在泄漏问题?  

就像这样:  

VEC 和 VCCI 是否会发生泄漏? 或者只有正弦会有泄漏、所以我们使用1.5M Ω 来将影响降至最低?  

谢谢!

BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CMOS 门具有高阻抗。 MΩ 低于 VCCI 的电压、唯一的漏电流将是通过1.5 k Ω 电阻器泄漏。

    (但低于2.31V 的电压不是有效的逻辑电平电压、因此通道是低电平还是高电平尚不明确。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的评论!

    我知道您现在在谈论什么、由于 VIH 确定为0.7Vcc、因此我得到了、再次感谢您的提醒。

    一般来说、我们不会担心该1.5兆欧导致的泄漏电流、对吧? 因为它足够小?

    BR、Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO7741本身不会受到影响。 我对电路的其余部分一无所知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢、Clemens。