This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:LDO 问题

Guru**** 2803265 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, LP2950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1423067/isow7741-problem-with-ldo

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件: LP2950

工具与软件:

关于在 Visoout 和 Visoin 之间使用 LDO 的信息、请参见图10-1。

我尝试了不同的5V LDO 类型、但无法让 Visoout 输出高于5V 的电压、因此可以向 Visoin 输出5V 电压。

是否有可以尝试的示例电路? 下面是我尝试过的一个。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、  

    感谢您关注 ISOW7741。 建议将 ISOW7741的直流/直流转换器用于隔离侧需要电源但无法使用较大直流/直流转换器的应用。 因此、VISO 具有内部 LDO、能够输出3.3V 和5V 隔离式电源轨、并且无法在 Viso_OUT 处产生大于5V 的电压。  

    Viso_out 可直接连接至 Viso_in、如数据表中的应用程序示例所示(采集如下)。 如您所见、无需外部 LDO。

    我希望这有助于阐明 ISOW7741。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、但我要按照数据表第51页11.2指出、该输出可达到6V、并为 LDO 供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于最后一篇帖子、为了清楚起见、我希望在此设置中实现更好的调节效果、DS 中指出了这种可能性、但实际上我无法实现调节、因为 Visoout 不会上升到5V 以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我们 在24小时内额外联系您。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernardo、

    谢谢您的澄清。 当连接到 Viso_in 或启用的 LDO 时、Viso_out 将保持为5V。  如数据表第51页所述、 当 Viso_OUT 引脚悬空时、ISOW7741只会上升至6V、并且会进入不建议该操作的开路调节模式。  

    我相信 TPS76350应该能够很好地工作。 我认为 TPS76350应该能够很好地工作。 如需 LDO 建议、请随时创建有关该器件的新主题。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    如果它保持在5V、我不知道5V LDO 是如何工作的。 我尝试了类似于 TPS76350的 LDO (LP2950)、Vout 降至4.8V。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernardo:  

    让我联系更大范围的团队、看看我们是否有解决方案。 请让我一直等到星期一再进一步了解这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernardo:

    感谢您分享到目前为止所有信息。

    您的理解是、当 VSEL 连接到 VISOOUT 时、输出 VISOOUT 保持在5V 容差电压。 因此、在使用 LDO 时、LDO 输出将小于5V、我看到您观察到的是4.8V。 这是预期行为、当 LDO 的输入为5V 时从 LDO 获取5V 输出是不切实际的。

    ISOW7741数据表第11节中的 LDO 建议适用于 LDO 输入为5V、所需输出为3.3V、2.5V 或1.8V 的用例。 如果您对 VISOIN 的要求为5V、则不能在 VISOOUT 和 VISOIN 之间使用 LDO。 它们需要直接连接。

    在您共享的原理图中、我看到 VSEL 连接到 VISOIN。 尽管这可能起作用、但无论是否使用 LDO、我们建议将 VSEL 连接到 VISOOUT 而不是连接到 VISOIN。

    请告诉我这是否解答了您的问题、如果您还有其他问题、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您的答复。

    我尝试了3.3 LDO (LT1763-3.3)并将 VSEL 连接到 GND、现在 VSOOUT 不会升到3.3V 以上、并且使用此引脚和 VSOIN 之间的 LDO、现在我可以获得2.2V 的电压。  

    我看到 VSEL 连接到 VSOIN 而不是 VSOOUT、我纠正了此问题。 当 VSEL 连接到 VSOOUT 和3.3V LDO 时、我在两个引脚上得到大约5V 的电压、这有点奇怪。

    无论哪种方式、它似乎都与 LDO 不相关、至少对于我可以支配的 LDO 是这样。 请您验证一下。

    谢谢!

    贝尔纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernardo:

    感谢您的意见。

    这里可能有误解。 您可能已经知道、LDO 的输入始终需要高于输出、因此在 LDO 输入为5V 时、无法实现5V 输出、而在 LDO 输入为3.3V 时、无法实现3.3V 输出。

    [报价 userid="57858" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1423067/isow7741-problem-with-ldo/5463652 #5463652"] ISOW7741数据表第11节中的 LDO 建议适用于 LDO 输入为5V 且所需输出为3.3V、2.5V 或1.8V 的用例。 如果您对 VISOIN 的要求为5V、则不能在 VISOOUT 和 VISOIN 之间使用 LDO。 它们需要直接连接。

    正如我在上一篇文章中建议的、LDO 应用于将5V VISOOUT 转换为3.3V、2.5V 或1.8V、而不是5V。

    当 VSEL 连接到 VSOOUT 和3.3V LDO 时、两个引脚上的电压都是5V 左右、这有点奇怪。

    您能否确认两个引脚看到的都是5V? 如果您在 LDO 输入和输出处看到5V 电压、则 LDO 可能无法正常工作。 请务必分享更新后的原理图以及器件型号/元件值、我可以查看并确认。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koteshwar、

    感谢您对此进行澄清。

    在 VSEL 连接到 VSOOUT 的情况下、我试图将输入提升到5.3V、但它无法正常工作。

    3.3V LDO 可以工作、我在更改 VSEL 时使用了悬空接地、但这不是我们需要的。 可能我漏掉了 DS 中的器件、其中显示您无法使用5V LDO。

    正如第51页所述、当两个引脚都保持开路时、我的印象是 VSOUT 可能会升高到5V 以上:"如果 VISOOUT 和 VISOIN 未连接、
    直流/直流转换器将开环运行、VISOOUT 电压将漂移、直到过压钳位在6"。

    谢谢!

    贝尔纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernardo:

    感谢您提供更多信息。

    使用 LDO 实际上并不是 ISOW7741的一个特性。 ISOW7741的内部直流/直流转换器根据 VSEL 连接产生5V 或3.3V 电压。 VISOIN 支持1.8V、2.5V、3.3V 和5V 电压。 根据应用需求、您可以将 VISOIN 电压选择为这4个值之一。

    如果 VISOIN 电压和 VISOOUT 电压匹配、则直接连接它们。 但如果需要 VISOIN 与 VISOOUT 不同、您可以使用 LDO 来实现不同的电压、这完全是设计人员的选择/偏好、而且器件不需要 LDO 即可正常运行。

    在 VSEL 连接到 VSOOUT 时、我曾尝试将输入上调至5.3V、但它不起作用。

    右侧、VISOOUT 是一个调节输出、无论输入电压的增加/减少如何在标称值的±10%范围内、它都将保持5V。

    我觉得当两个引脚都保持开路时、VSOUT 可能会升至5V 以上:"如果 VISOOUT 和 VISOIN 未连接、
    直流/直流转换器将开环运行、VISOOUT 电压将漂移、直到过压钳位钳位在6英寸[/报价]。

    数据表指出、VISOOUT 需要连接到 VISOIN 以确保正确为反馈通道供电、从而调节直流/直流转换器。 这是器件正常运行的一项要求。 它还指出、如果未连接、器件将进入过压状态并被钳位、这更像是一种故障情况、而过压钳位是一种保护功能。 在此状态下长时间运行可能会导致器件损坏。

    我希望这有助于您澄清问题、并为您的设计做出相关决策。 感谢您的耐心。


    此致、
    Koteshwar Rao