This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:菊花链隔离

Guru**** 2985940 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1425119/iso1228-daisy-chain-isse

器件型号:ISO1228

工具与软件:

你(们)好

我在一个 DI 卡中使用4个 ISO1228

在突发模式下、同步某个时候是正常的、将获取 下图所示的正确数据

在突发模式下、SYNC 有时不正常、将得到  下图所示的错误数据

请告知,谢谢

                                      图                                                                          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您联系我们。 请允许我多花一天时间进行审查。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的耐心。 遗憾的是、上述捕获没有明确的前进道路。  

    1. 您能否提供应用示意图?
    2. 您能否捕获上述显示的 CDO、CCS CSCLK 和 CDI 信号以及同步和突发_吗?

    此致!
    Andrew