This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7742:使用 ISOW7742电源作为3.3V 至5V 范围内的隔离转换器

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7742, LM2775, TPS61222, ISOW7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1425883/isow7742-use-of-the-isow7742-power-supply-as-an-isolated-converter-from-3-3v-to-5v

器件型号:ISOW7742
主题中讨论的其他器件: LM2775TPS61222ISOW7842

工具与软件:

您好:

我想知道 ISOW7742隔离式电源是否可用作 Vdd=3.3V 至 Visoout=5V 的海拔高度、以及最低保证输出功率是多少。

谢谢。

Kepa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表9-2中没有列出这一点、因此根本不能保证工作。

    ISOW7842≤针对 Δ Σ 40 mA 实现此功能。 对于更大的电流、请使用 LM2775或 TPS61222等升压转换器。