This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:关于 Linux 驱动程序支持

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1424583/isow7841-regarding-linux-driver-support

器件型号:ISOW7841

工具与软件:

是否有适用于的 Linux 驱动程序 ISOW7841DWER
任何人都可以提供有关开发驱动程序的指导吗?
请提供任何资源或实例。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    感谢您联系我们。

    ISOW7841是一款带有集成电源的数字隔离器。 此器件的工作方式与输出跟随输入的缓冲器类似。 因此、此器件将对操作系统透明、无需与之交谈。 如果您正在系统中使用收发器(如 CAN、RS 485)、则可能需要这些收发器的驱动程序。 您使用的处理器很可能具有与相关设备进行通信所需的所有驱动程序。 如果您不支持、那么我建议联系处理器团队以获得驱动程序支持。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在查找有关 RS 232/Linux-485/Linux RS RS -422驱动程序支持的信息、因为我知道这些协议可能需要特定的驱动程序、具体取决于系统中使用的收发器。 您能否提供有关为这些协议推荐的 Linux 驱动程序以及所需的任何特定内核配置的指导? 非常感谢您的帮助、如果您需要任何进一步的详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数收发器仅在电气级别工作、因此不能直接通过软件访问。

    可以将收发器连接到 MCU 的某些 I/O 引脚(UART 或其他东西)、而必须通过软件对该 UART (或其他东西)模块进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在查找有关 ISOW7841DWER 的 Linux 驱动程序支持(特别是与微处理器相关的信息)。 此器件型号是否有 Linux 驱动程序? 此外、如果有任何人在开发 ISOW7841驱动程序方面的经验、我将非常感谢您提供任何指导或资源。 我特别感兴趣的是驱动程序如何在微处理器级别与收发器交互、必要的初始化步骤、以及如何在驱动程序上下文中实现数据处理和中断管理。 将收发器集成到器件树的示例或最佳实践也会非常有用。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件不需要驱动程序。 您的微处理器需要一个驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ganesh:

    正如 Clemens 所说、收发器形成物理层、不需要任何驱动器。 在协议级别需要更高层的驱动程序、这些驱动程序特定于驱动程序、但不一定是收发器。

    我还想指出的是、ISOW7841不是收发器、它不会将信号从一个电平转换到另一个电平。 它只是在不改变电压电平的情况下隔离信号。 因此、该器件不需要驱动器。

    如果您仍不清楚、我建议您从原理图中删除 ISOW7841、直接连接输入/输出线路、然后测试产品。 如果产品能够正常执行此操作、则添加 ISOW7841并重新进行测试。 添加 ISOW7841不会影响您的产品运行、它会继续正常工作。 ISOW7841仅添加了隔离。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao