This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:判断输入电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1425064/iso1228-judgement-the-input-voltage

器件型号:ISO1228

工具与软件:

你(们)好

我是否可以知道如何通过固件或硬件设置 VIH、VIL?

规格 :VIH:15V、VIL:10V、  

 

VIH: 输入超过15V、LED 亮起

VIL:  输入低于10V、LED 熄灭

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    ISO1228的 VIH 和 VIL 由 PCB 上的硬件电阻器设置。  

    • 请参阅 8.2.3.1.2电压阈值下的阈值电阻器设计过程。  
    • 请在此处查看阈值计算器 https://www.ti.com/tool/download/ISO1228-CALC
    • LEDx 将在应用程序硬件设置的 VIH 和 VIL 阈值处打开和关闭 LED。

    此致!
    Andrew